Pilotage des espaces de travail
• Gestion intuitive de l'éclairage, des volets-roulants, du chauffage et de la climatisation…
• Automatismes pour simplifier le quotidien (gestion horaire, prise en compte de la présence, de la météo…)
Sécurité des équipements et bien-être des occupants
• Suivi des équipements, notifications en cas de défauts ou de dérives
• Bâtiment fermé, sous surveillance en cas d’absence
• Éclairage qui s'adapte au cycle circadien
Optimisation des consommations d'énergie
• Synchronisation des systèmes de chauffage et refroidissement en fonction de la présence, de la météo afin de réduire les factures
• Bâtiment économe, en veille en cas d’inactivité
Évolution de l'installation
• Capteurs environnementaux
• Interfaçage avec le système de téléphonie IP