Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Les interrupteurs-sectionneurs combinent dans un même appareil les fonctions de coupure en charge (interrupteur) et d'isolement (sectionneur). Cette fonction est nécessaire pour garantir la sécurité des intervenants lors des opérations de maintenance notamment (consignation de l'installation). Certains dispositifs intègrent en plus, des fusibles afin d'assurer une protection électrique contre les surcharges. L'état de chaque appareil est indiqué par un témoin de signalisation reprenant la position des contacts. La gamme ComPact INV dispose en plus d'un dispositif de coupure visible afin de permettre le contrôle visuel de l'ouverture effective des contacts conformément à la norme CEI/EN 60947.
Découvrir la gamme ComPact INV

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.