브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

전력 분배

Armoire New iPM
 

EasyPact CVS

 

EasyPact MVS

 

이지캔 (EasyCan)

 

EasyLogic PM2000 series

 

EasyPact EXE

 

EasyPact EZC

모터 관리

A grey cabinet with many switches and wires
 

EasyPact TVS 전자접촉기

 

EasyPact TVS 열동형 과부하 계전기

 

EasyPact TVS 제어 릴레이

UPS 및 올인원 데이터 센터 솔루션

이제 조립식 통합 데이터 센터 솔루션이 단상 및 3상 버전으로 제공되는 Easy UPS 제품군을 완성합니다. 이 솔루션은 설치, 연결, 구성이 간편하여 분산형 IT, 데이터 센터, 상업용 빌딩 및 산업에 효율적으로 사용할 수 있습니다.

Easy Modular Data Center All-in-One

Easy Modular Data Center All-in-One

Easy Micro Data Center

Easy Micro Data Center

Easy UPS 3-Phase Modular

Easy UPS 3-Phase Modular

Easy UPS 3L

Easy UPS 3L

Easy UPS 3M

Easy UPS 3M

Easy UPS 3S

Easy UPS 3S

Easy UPS On-Line

Easy UPS On-Line

간편한 참조 설계

Schneider Electric의 Easy Reference Architecture 가이드는 훨씬 더 단순한 경험을 제공합니다.

당사의 참조 가이드에 포함된 단일 라인 다이어그램 문서는 시스템 요구 사항을 충족시키는 데 필요한 정확한 제품을 추천합니다.
지금 다운로드

EcoStruxure Power Design - Ecodial 살펴보기

전기 분배 네트워크 설계, 성능 최적화 및 구성 요소 지정

EcoStruxure™ Power Design – Ecodial은 전력 분배 프로젝트 설계와 함께 작동 사양을 관리하는 동시에 장비와 비용을 최적화하는 데 도움이 되는 사용자 친화적인 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 Schneider Electric의 고객 수명 주기 소프트웨어 제품군의 일부이므로 EcoStruxure Power 플랫폼에 연결됩니다.
지금 다운로드

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.

1. Easy 시리즈란? 

이 시리즈는 전기 시스템의 안전성과 효율성을 개선하는 다양한 장치들로 구성되어 있습니다. 장치에 따라 과부하나 단락으로부터 장비를 보호하거나 사용자와 다른 장치를 감전으로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. Easy 장치는 전기 흐름을 자동으로 차단하는 회로 차단기 또는 해당 흐름을 모니터링하고 차단을 포착하는 접지 오류 차단기를 포함합니다. 뿐만 아니라, 이 제품군에는 전기 회로를 자동으로 켜거나 끌 수 있는 스위치가 포함됩니다. 전력 서지로부터 전기 장비를 보호하기 위해 사용하는 서지 보호 하드웨어도 빼놓을 수 없습니다. 전력 서지는 일반적으로 낙뢰, 정전 또는 기타 전기 장애로 인해 발생합니다. 또한 통합 부스바는 전원에서 전력을 여러 회로로 분배하는 데 도움이 되기 때문에 매우 중요합니다.

2. Easy 제품군을 사용하면 어떤 이점을 얻을 수 있습니까?

Easy Lexium, Easy Modicon, Easy UPS 및 Easy 제품군의 기타 모든 제품은 끊임없이 변화하는 세계와 환경의 요구 사항을 충족합니다. 당사는 지속가능성을 고려하여 탄력성과 효율성이 높은 제품을 제공합니다. 이 제품군은 유연하고 높은 수준의 맞춤화가 가능하며 동시에 국제 표준 및 요구 사항을 충족합니다. 제품에 따라 예산, 성능, 신뢰성 측면에서 균형적인 솔루션을 선택할 수 있습니다. 이러한 안전 메커니즘은 안전한 전력 분배의 기반입니다. 완전한 연결성과 원활한 에너지 흐름을 지원하여 산업 전반에 걸쳐 중단 없는 작업을 보장할 수 있습니다.