브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

지속 가능하고 스마트한 가정용 솔루션

백업 전력을 갖춘 주거용 그리드 연결 태양열

전력망 연결형 시스템을 백업 전원으로 개조하여 정전 시에도 가정 내 전력을 확보하십시오.

스토리지를 통한 주거용 자가 소비

태양열로 전환하여 전기 요금을 줄이고 전력 사용에 대한 의존도를 낮추십시오.

주거용 오프 그리드

에너지 독립성을 확보하고 디젤 발전기의 비용을 절감하십시오.

주거용 백업 전력

신뢰할 수 있는 백업 전력을 통해 예측할 수 없는 그리드 정전으로부터 가정을 보호할 수 있습니다.

상업용 및 산업용 태양광 에너지 솔루션 살펴보기

스토리지가 포함된 상업용 옥상 태양열 장치

친환경 목표를 달성하면서 에너지 비용 절감을 극대화하십시오.

상업용 오프 그리드 태양열 장치

에너지 독립성을 확보하고 비즈니스용 디젤 발전기의 비용을 절감하십시오.

마이크로그리드

친환경적인 전기로 지역 사회에 전기 송전을 제공하고 디젤 발전기 비용을 절감하십시오.

통신탑

입증된 슈나이더 일렉트릭의 통신탑 솔루션을 사용하여 순수익을 20~40% 향상시키십시오.

슈나이더 일렉트릭의 제품 살펴보기

 

충전 컨트롤러

태양열 설치 프로그램 도구 상자
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
1. 태양광 인버터는 무엇을 하나요?

태양광 인버터는 태양광 발전 시스템의 핵심 구성요소이며, 직류(DC) 전기에서 교류(AC) 전기로 에너지를 변환합니다. 태양광 시스템의 변화하는 요구사항에 따라 다양한 유형의 태양광 인버터를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 태양광 인버터는 두 가지 유형이 있습니다. 

• 첫 번째, 마이크로인버터입니다. 초기 비용이 더 많이 들지만, 에너지 효율성이 매우 높아 장기적으로 비용을 절감할 수 있습니다. 

• 두 번째, 스트링 인버터입니다. 초기 시스템 비용을 절약하는 데 주로 사용되지만 비용 효율성은 그다지 크지 않습니다. 슈나이더 일렉트릭은 최고의 태양광 및 에너지 서비스 제공업체입니다. 슈나이더 일렉트릭은 다양한 상업 및 주거지를 위해 혁신적이고 디지털화된 광범위 태양광 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 

2. 태양광 변환은 어떻게 작동하나요? 

태양 에너지 기술은 태양광으로 집광형 태양 복사나 광전지 패널(PV)을 통해 전력을 생성하는 반사경을 활용하여 태양광을 전기 에너지로 변환합니다. 이 태양광 발전 과정을 통해 탄소 및 온실가스 배출을 없애며, 밝고 건강한 미래를 위한 친환경적인 솔루션을 제공합니다.     슈나이더 일렉트릭은 지속 가능성과 발전 간의 격차를 해소하는 다양한 혁신적인 솔루션을 개발하고자 합니다. 슈나이더 일렉트릭은 친환경 가정용 태양 에너지 솔루션을 보유하고 있으며 가정에 재생 에너지를 제공하고 에너지 요금, 유지 관리 비용 및 탄소 배출량을 크게 감소시킵니다. 

3. 슈나이더 일렉트릭 태양광 솔루션의 중요성은 무엇일까요? 

슈나이더 일렉트릭은 전 세계 PV 시스템에 전력을 공급하는 최고 수준의 기술을 활용하여 에너지 성능 관리 및 태양광 변환에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 솔루션은 편리하고 유연하며 더 높은 투자 수익을 제공합니다. 예를 들어, 고급 태양광 및 배터리 시스템 제어 솔루션은 시스템 관리 도구를 사용하여 무선 액세스 포인트 연결을 확장하고 구성을 개선합니다. 현대의 태양광 솔루션은 원격 관리도 가능하며, 진단을 위해 고객 데이터 로깅을 보여주는 여러 가지 시각화를 제공하며, 에너지 성능을 비교하는 등의 기능을 제공합니다.