1. 자동화 유지보수란 무엇인가요?
자동화 유지보수의 의미를 이해하려면 먼저 자동화 시스템의 작동 방식을 이해해야 합니다. 이 산업 부문은 사전 프로그래밍된 일련의 작업을 수행하도록 설계된 여러 자동화 시스템을 수용함으로써 새로운 기술과 장비에 빠른 속도로 적응하고 있습니다. 자동화 시스템에는 배전, 프로그래밍 가능한 컨트롤러 또는 자동 장치로 노동력을 효과적으로 대체하는 통신 시스템과 같이 다양한 구성 요소가 포함됩니다. 그러나 모든 구성 요소의 원활한 작동을 위해 정기적으로 장비를 관리해야 한다는 점에 유의해야 합니다.
슈나이더 일렉트릭은 자동화 및 배전 시스템의 수명 주기를 최대화하는 데 필요한 전문가, 도구 및 보고서와 연결하는 다양한 유지보수 및 자동화된 지원 서비스 프로그램을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 다양한 지원 프로그램에는 소프트웨어, 하드웨어, 원격 관리 터보 기계류 서비스 등이 포함됩니다. Foxboro, Triconex, PLC, 어드밴티지 서비스 플랜은 자동화된 유지보수 서비스를 통해 제공되는 여러 제품 중 일부입니다.
2. 자동화된 유지보수 서비스가 중요한 이유는 무엇일까요?
자동화된 유지보수 서비스는 장비의 가동 시간을 최대한 손쉽게 극대화할 수 있게 하므로 중요합니다. 슈나이더 일렉트릭은 교환 및 수리, 예비 부품, 소프트웨어 업데이트, 현장 전문가 지원 등에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 자동화된 유지보수 서비스의 기능과 장점은 다음과 같습니다.
• 소프트웨어 및 하드웨어 시스템을 유지하여 주요 투자를 보호하고 이를 통해 모든 시스템을 정기적으로 업그레이드합니다.
• 전체 운영 및 소유 비용을 절감합니다.
• 성능 수준을 높이고 가동 중단 시간을 줄여 자산 성능을 극대화합니다.
• 시스템 활용도를 극대화하여 운영 성과를 개선합니다.
• 모든 장비 및 장치의 수명 주기를 추적하여 업그레이드하거나 교체할 최적의 시간을 파악하는 편의성을 제공합니다.
• 개선하거나 최적화할 수 있는 모든 영역을 식별하여 기계, 장치 및 장비를 개선할 수 있는 방법을 파악합니다.