브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

비즈니스를 위한 모터 관리 아키텍처

프로세스

프로세스 및 인프라 설치를 대상으로 하는 슈나이더 일렉트릭의 아키텍처를 통해 안전성 향상, 에너지 효율성 개선, 가동 중단 시간 감소 등의 이점을 누릴 수 있습니다.

모터 제어 및 보호 제품

하이라이트 제공

모터 관리를 통한 에너지 절감

효과적인 모터 관리 솔루션과 디지털 애플리케이션을 통해 에너지 절감을 실현하여 에너지 최적화를 위한 통찰력과 조치를 얻을 수 있습니다.

TeSys 아일랜드, IIoT 부하 관리 시스템

혁신적인 부하 관리 솔루션인 TeSys 아일랜드는 기계를 더 스마트하고 신뢰할 수 있게 하면서 출시 기간을 단축합니다.

Altivar Process, IIoT 지원 인버터

Altivar Process 가변 속도 드라이브는 산업용 사물 인터넷을 수용하도록 설계 및 제작되었습니다.

모터 제어 보호를 위한 TeSys GV

TeSys GV 를 사용하면 모터의 작동 상태를 유지하고 최대 500A까지 모터 보호 한도를 높일 수 있습니다.

EcoStruxure Machine Advisor 디지털 서비스 플랫폼

EcoStruxure Machine Advisor는 장비 상태를 평가하여 기계 제작업체가 안정적인 기계 작동을 위해 최적의 프레임워크 조건을 구축할 수 있도록 지원합니다.

리소스 및 도구

모터 관리 솔루션

슈나이더 일렉트릭의 총체적 모터 관리 솔루션을 사용하면 투자 비용을 최대 30% 절감할 수 있습니다.
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
1. 모터 제어 보호란?

전기 모터를 사용하는 경우, 한쪽 끝에 전기 공급이 있고 반대쪽 끝에 축(금속 봉)이 회전하여, 기계를 효율적으로 구동할 수 있는 적절한 양의 전력을 제공합니다. 또한, 모터는 산업 비즈니스에서 많은 양의 전기 에너지를 소비합니다. 따라서 모터의 성능과 안전성을 향상하기 위해서는 모터 보호 및 모터 관리에 대해 완전히 계획된 유효성 검사 및 테스트를 거친 아키텍처 접근 방식을 취하는 것이 중요합니다. 

모터 제어 보호는 단상, 지락, 고 또는 저 공급 전압, 위상 불균형, 잼 조건, 과부하 등 여러 가지 손상을 전기 모터 및 모터 스타터가 입지 않도록 하는 향상된 시스템입니다. 슈나이더 일렉트릭은 빌딩, 기계 및 인프라를 위한 다양한 모터 제어 및 보호 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 가동 중단 시간을 줄이고 에너지 효율성을 개선하여 프로세스 및 운영을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

2. 스마트 모터 제어가 중요한 이유는 무엇일까요?

세계는 에너지 보존의 아이디어에 도움이 되는 기술 및 디지털 혁신을 향해 나아가고 있습니다. 예를 들어 스마트 모터 제어를 통해 스마트 머신은 에너지를 모니터링하고 예기치 않은 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 또한 시설 시스템 및 빌딩과의 안전한 통신과 상호 운용성을 제공하여 지능형 장치를 통해 정확한 모니터링과 제어를 제공합니다. 또한 스마트 모터 제어는 진단 작업을 간소화하고 프로그래밍 시간을 단축하며 전력 시스템 및 프로세스 성능을 향상하며 필요할 때 언제 어디서든 데이터에 액세스할 수 있으므로 자산 관리를 개선합니다. 

슈나이더 일렉트릭은 고객의 요구사항에 부합하는 방식으로 기술이 진화하고 있다고 믿습니다. 슈나이더 일렉트릭의 모터 제어 및 보호 서비스는 모터 제어 보호를 위한 TeSys GV, 자산 상태 평가를 위한 EcoStruxure Machine Advisor, 산업용 사물 인터넷을 채택하는 Altivar 인버터, 부하 관리 시스템을 위한 TeSys 아일랜드 등과 같은 지속 가능한 스마트 모터 통합 솔루션을 제공합니다. 또한 당사의 전문가팀은 EcoStruxure 모터 제어 구성 도구, EcoStruxure Power Build 중전압, EcoStruxure 모터 관리 설계 등과 같은 지능형 모터 제어 제품도 제작했습니다.