브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

간편해진 전력 관리

회색으로 녹색으로 가는 빌딩 혁신

상업용 시설, 산업용 및 공공 빌딩은 전 세계 전기의 60% 이상을 소비하고 전 세계 탄소 배출량의 절반 이상을 생산합니다. 전력 디지털화는 빌딩 운영을 혁신하고 보다 지속 가능한 미래를 실현합니다.

백서 다운로드

블로그 시리즈 살펴보기

전력 관리란?

60초로 알아보는 PowerTag

전력 디지털화 프로세스는 에너지 사용량, 전력 품질 및 전기 자산 성능 데이터의 수집을 기반으로 합니다.

PowerTag 무선 에너지 센서처럼 에너지 소비를 측정하고 통신 프로토콜을 통해 전력 측정을 가능하게 하는 다양한 유형의 많은 장치가 있습니다.

에너지 및 전력 관리 시스템(EPMS) 소프트웨어는 로컬 영역 네트워크 전반에 걸쳐 이러한 유형의 장치에서 에너지 및 전력 정보를 얻어 수집하도록 특별히 설계되었습니다. 이 데이터는 EPMS 소프트웨어의 토대가 되며, 추가 프로세스 후 특수 에너지 및 전력 관리 웹 애플리케이션을 통해 실행 가능한 정보로 제시됩니다.
PowerTag 무선 에너지 센서에 대해 자세히 알아보기

실행 중인 디지털 에너지 및 전력 관리

데이터 센터

전기 자산에 원활하게 연결하여 데이터 센터 전체에 걸친 통신 계층 에너지 인텔리전스를 확보하십시오. 서비스 입구부터 랙에 이르기까지 전체 배전 인프라를 모니터링하고 분석하여 재무 및 운영 목표를 달성하십시오.

EcoStruxure Power Operation 온라인 데모를 통해 자세히 알아보십시오.

이미 등록하셨습니까? 지금 데모를 시작하십시오!

등록하고 데모 보기

소프트웨어 및 서비스 포트폴리오 살펴보기

EcoStruxure Power Monitoring Expert

에너지 공급 관리 소프트웨어로, 전력이 필수적이며 에너지 집약적인 시설이 가동 시간과 운영 효율성을 극대화하도록 지원합니다.

EcoStruxure Power Operation

전기 집약적 현장을 위한 에너지 공급 관리 소프트웨어로 가동 시간과 안정적인 전력을 연중무휴 극대화합니다.

다음의 내용을 확인해보세요.

EcoXperts: 미래의 빌딩을 가능하게 하는 요소

슈나이더 일렉트릭의 교육과 인증을 받은 EcoXpert는 EcoStruxure 구현을 위한 무기입니다. EcoXpert 파트너를 선택하여 빌딩의 성능과 상태를 최적화하는 데 필요한 지속 가능하고 회복력이 뛰어나며 사람 중심적인 솔루션을 전달하십시오.
자세히 알아보기
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
1. 전력 관리란?   

전력 관리는 전력 가용성 및 신뢰성을 향상시키고 핵심 전력 시스템 및 빌딩에서 우수한 전력 품질의 공급을 보장합니다. 또한 전력 관리 시스템은 효율성과 안전성을 보장하고 배전 시스템 운영의 규정 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다.    

2. 전력 관리 시스템이 필요한 이유는 무엇입니까?    

전기 시스템이 점점 더 복잡해지면서 전력 관리 시스템에 대한 요구의 수준이 높아졌습니다. 다양한 유형의 전력 부하, 분산형 전원 및 시설이 점점 더 중요해지고 있는 상황에서 전기 시스템은 첨단 기술을 통해 끊임없이 전환되고 있습니다. 이러한 모든 복잡성과 중요도 때문에 배전 시스템 전반에 걸쳐 실시간 데이터를 지속적으로 파악할 수 있는 포괄적인 모니터링의 필요성이 강조됩니다. 전력 관리 시스템은 감전과 화재를 방지하고, 예기치 않은 정전을 예방하여 가동 시간을 개선합니다.     

3. 슈나이더 일렉트릭의 전력 관리 솔루션   

슈나이더 일렉트릭은 개보수 및 전력 관리 서비스와 소프트웨어를 통해 첨단 기술의 효율적인 에너지 전력 관리 솔루션을 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭은 개보수 솔루션의 일부로 효율적인 시설 운영 및 능동적 에너지 관리에 기본적인 역할을 하는 전력 디지털화를 제공합니다. 전력 관리 소프트웨어 및 스마트 장치, 전기 시스템 개보수 등을 통해 에너지 효율성을 개선하고 위험을 줄여주므로 훌륭한 투자라고 할 수 있습니다. 또한 PowerTag 무선 에너지 센서와 같은 장치는 에너지 소비를 측정하고 통신 프로토콜을 통해 데이터를 제공합니다. 에너지 및 전력 관리 소프트웨어와 솔루션은 LAN 전반에 걸쳐 이러한 장치에서 전력 및 에너지 정보를 수집하도록 설계되었습니다.    

4. 오늘날의 전력 관리 소프트웨어   

현재의 전력 관리 소프트웨어는 실시간 데이터를 기반으로 효율적인 전력 관리에 필수적인 역할을 합니다. 슈나이더 일렉트릭 솔루션은 전기 공급 설계 및 계산을 지원하는 EcoStruxure Power Design, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Power Monitoring Expert 등의 강력한 IoT 기반 플랫폼을 바탕으로 합니다.