1). Kies altijd voor veiligheid
Wandcontactdozen voor buiten worden blootgesteld aan een groot aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en levensduur. Het laatste waar je zin in hebt is kortsluiting of elektrische fouten, met alle gevolgen van dien.
In Nederland kan het weer behoorlijk uiteenlopen. In de winter kunnen er hagelstenen zo groot als golfballen naar beneden komen en in de zomer kan het zomaar 35 °C worden. Buitenschakelmateriaal moet daar tegen kunnen. De robuustheid bij mechanische belasting en waterdicht materiaal zijn enorm belangrijk. Wat gebeurt er als je een keer tegen een wandcontactdoos aanstoot? Of je laat er per ongeluk een hamer op vallen? Dan wil je niet dat deze direct beschadigd is of zelfs van de muur valt. Een ander essentieel punt bij de degelijkheid van wandcontactdozen voor buiten is de roestgevoeligheid. De vochtige omstandigheden waarin de wandcontactdozen worden geplaatst, kunnen ook van invloed zijn op de levensduur.
2). Kies wandcontactdozen die minimaal spatwaterdicht zijn
De meest belangrijke eigenschap van buitenwandcontactdozen is dat ze waterdicht moeten zijn, omdat ze buiten worden geplaatst is er kans dat er regen, sneeuw of hagel op terechtkomt. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin gevaar loopt.
Om te beoordelen of het wandcontactdoos waterdicht is, moet je kijken welke IP-beschermingsraad van toepassing is op het schakelmateriaal. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen.
Een IP-waarde (Ingress Protection) is een internationale classificatie die de mate van bescherming aangeeft die een elektrisch apparaat heeft tegen het binnendringen van stof en vocht. De classificatie bestaat uit twee cijfers:
Eerste cijfer: Bescherming tegen stof
o 0: Onbeschermd
o 1: Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm
o 2: Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm
o 3: Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
o 4: Beschermd tegen indringing van draden en kleine insecten
o 5: Beschermd tegen stofneerslag
o 6: Stofvrij
Tweede cijfer: Bescherming tegen vocht
o 0: Onbeschermd
o 1: Beschermd tegen druppels water die verticaal vallen
o 2: Beschermd tegen druppels water die onder een hoek van maximaal 15° vallen
o 3: Beschermd tegen spuitwater tot 60° van de verticale
o 4: Beschermd tegen spuitwater uit alle richtingen
o 5: Beschermd tegen stralen van laag volume en lage druk
o 6: Beschermd tegen krachtige stralen van water
o 7: Beschermd tegen tijdelijk onderdompeling in water
o 8: Beschermd tegen langdurig onderdompeling in water
Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan is het verstandig om minimaal voor een IP44 buitenstopcontact te kiezen.
3). Kies gemak
Schakelmateriaal moet eenvoudig te monteren zijn. In een handomdraai een professionele installatie die duurzaam, functioneel en stijlvol is. Duidelijke instructies en eenvoudig te controleren op het eindresultaat, bespaart tijd en gedoe.
Kies je voor Aquastar of Mureva Styl van Schneider Electric dan weet je zeker dat je de juiste keuze maakt. De spatwaterdichte wandcontactdozen kunnen zonder problemen buiten of op andere elektrische kwetsbare ruimtes worden toegepast (zoals schuren, tuinhuisjes, garages of overkappingen). Ze zijn robuust en zorgen dat je jarenlang geen omkijken hebt naar het schakelmateriaal voor buiten.
Zo is de behuizing vervaardigd uit hoogwaardig elastisch thermoplast (kunststof) dat bestand is tegen allerlei weersinvloeden. Of het nu sneeuwt of hagelt, of de zon er een hele dag lang vol op staat. Schneider Electric buitenwandcontactdozen verweren niet en de behuizing droogt niet uit. En zelfs als de temperatuur sterk stijgt of daalt, blijven de producten de beschermende werking houden. Bovendien zijn alle metalen componenten vervaardigd uit roestvrijstaal. Ook de veren van het afdekklepje zijn niet roestgevoelig. Daardoor blijft alles tot in lengte van jaren naar behoren werken, zelfs in een vochtige buitenlucht.
De Aquastar serie van Schneider Electric zijn voorzien van een IP44 beschermingsgraad, waarmee het buitenstopcontact spatwaterdicht en stofdicht is.
De Mureva Styl serie is zelfs voorzien van een IP55 beschermingsgraad. Dat maakt de kans op stof, zand, of vocht in de wandcontactdoos nog kleiner. En dat geldt niet alleen voor de voorzijde aan de achterzijde is het namelijk voorzien van een flexibele siliconen membraan. Dat zorgt voor een volledige waterdichte afsluiting als de producten op een minder vlakke ondergrond worden gemonteerd. En dat maakt de IP55 buitenwandcontactdoos van Mureva Styl ideaal voor montage op een houten of stenen ondergrond.