Onlangs ontwikkelde Edge een nieuw gebouw in Amsterdam. In overeenstemming met Edge's waarden op het gebied van duurzaamheid en welzijn, zal deze locatie aan de Fred. Roeskestraat zowel de BREEAM Excellent als de WELL Gold certificering behalen. Om het nieuwe pand te voorzien van een EV-laadsysteem in de parkeergarage, een load-balancingsysteem, een elektrisch distributiesysteem en een gebouwenbeheersysteem (BMS) schakelde Edge langetermijnpartner Schneider Electric in. Deze verschillende systemen zijn met elkaar verbonden in een integrale oplossing, die direct laat zien waar de kracht zit: het verbinden van IT en OT voor slim en duurzaam gebouwbeheer.
EcoStruxure, een slim gebouwenbeheersysteem
Onderdeel van het gebouwenbeheersysteem is het intelligente platform EcoStruxure, dat de data van alle aangesloten apparaten en systemen door het hele gebouw verzamelt, uitleest en analyseert. Hierdoor is inzichtelijk hoe bijvoorbeeld energiestromen lopen, waar minder of meer energie nodig is en waar de energiedistributie geoptimaliseerd kan worden. Met behulp van deze gegevens kan het gebouw reactief, maar ook proactief bestuurd worden voor een zo efficiënt mogelijk energieverbruik. Dit slimme systeem is intuïtief waarbij de gewenste voorkeuren en parameters ingesteld kunnen worden. Met de hoge eisen die tegenwoordig aan gebouwen gesteld worden, zoals een grotere capaciteit, helpt het systeem met een voortdurende monitoring om overbelasting, storingen of kortsluiting te voorkomen.
Om goed voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen is deze integrale oplossing uitbreidbaar met meerdere systemen, gebouwen en zelfs meerdere locaties. Omdat de markt een breed aanbod aan verschillende systemen biedt, kunnen ook producten of oplossingen van andere partners gemakkelijk aangesloten worden.
Integratie van modulair EV-laadsysteem
Schneider Electric installeerde een modulair EV-oplaadsysteem in de parkeergarage van het gebouw, dat ruimte geeft aan 20 tot 50 oplaadplekken. Hierbij voorzag de integrale oplossing ook in de aansluiting van de oplaadpunten, waar de hoofdaansluiting van het elektriciteitsnetwerk aanvankelijk niet voldoende capaciteit voor bood.
De energiedistributie van de laadpalen van het EV-laadysteem wordt gefaciliteerd via Canalis, het Flexibele en uitbreidbare Railkoker systeem van Schneider Electric en biedt als voordeel flexibiliteit en schaalbaarheid. Er hoeven geen kabels gelegd te worden met dit kosteneffectieve kliksysteem waarbij opschalen of verplaatsen van parkeerplekken mogelijk is. Omdat de laadpalen compleet geïntegreerd zijn in de gebouwoplossing, biedt dit de mogelijkheid voor slim laden, waarbij er bijvoorbeeld ingespeeld kan worden op de weersverwachting.
Partnerschap Edge en Schneider Electric
Schneider Electric en vastgoedontwikkelaar Edge zijn verbonden in een langdurig en solide partnerschap, waarin nieuwe uitdagingen een voortdurende groei en ontwikkeling stimuleren en beide partners elkaar ook versterken. Ze delen een gemeenschappelijke visie als het gaat om wederzijdse verwachtingen en partnerniveau en hebben dezelfde ambities met betrekking tot duurzaamheid.
Hester Boes Accountmanager End-User Solutions bij Schneider Electric:
“Wij kwalificeren partners op hun ambities, innovatie en technologie. Hoe zie je jezelf in de toekomst, waar wil je heen, wat is je duurzaamheidsambitie? Edge en Schneider Electric sluiten hierbij perfect op elkaar aan.”