Veelgestelde vragen (FAQ's) zoeken
Wat is er nieuw in NEN1010 (2021)?
Sinds 2021 is NEN1010 uitgebreid met een nieuw deel 8. Deel 8 gaat over functionele aspecten en behandeld: energierendement, elektrische installaties voor laagspanning prosumenten en bedrijfsvoering van prosumenteninstallaties.
We zullen de komende jaren steeds meer energie moeten opslaan, uiteraard moet dit ook veilig gebeuren. Met het nieuwe deel 8 wordt een stap gemaakt in veilige installaties met opslag. NEN1010 gaat hierdoor met zijn tijd mee en speelt in op de veranderingen in de energiemarkt.
We zullen de komende jaren steeds meer energie moeten opslaan, uiteraard moet dit ook veilig gebeuren. Met het nieuwe deel 8 wordt een stap gemaakt in veilige installaties met opslag. NEN1010 gaat hierdoor met zijn tijd mee en speelt in op de veranderingen in de energiemarkt.