{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quelle est la fonction du module d'application I/O pour disjoncteur compact et Masterpact?
Le module d’application I/O (entrée/sortie) pour disjoncteur BT fait partie d’un
système ULP avec fonctionnalités et applications intégrées afin de mieux répondre
aux besoins de l’application. L’architecture du système ULP peut être construite
sans aucune restriction en utilisant la gamme étendue de disjoncteurs.
L’application I/O est en conformité avec les spécifications du système ULP.
Deux modules d’application I/O peuvent être raccordés au même réseau ULP.

Le module I/O permet de répondre aux besoins des gammes de disjoncteurs BT suivantes :
  • Masterpact NW
  • Masterpact NT
  • Compact NS1600b-3200
  • Compact NS630b-1600
  • Compact NSX100-630 A.
Interface d’entrée/sortie I/O pour ressources des disjoncteurs ​BT
Les ressources du module d’application I/O sont les suivantes :
  • 6 entrées numériques autoalimentées pour contacts secs NO et NF ou compteur d’impulsions
  • 3 sorties numériques type relais bistable (5 A maxi.)
  • 1 entrée analogique pour le capteur de température Pt100.

Schneider Electric Francophone Africa

Pièce(s) jointe(s)
Module d'application IO.PNG.png [149.36 KB]
En savoir plus
Gamme :
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme :