{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quelles sont les fonctions des filtres dv/dt pour le variateur de vitesse ATV900?
Les variateurs Altivar Process fonctionnent avec les longueurs maximales de câble moteur suivantes : 150 m/492 ft de câble blindé et 300 m/984 ft de câble non blindé.
La tension de sortie fournie par un variateur, basée sur les modulations de largeur d’impulsion (PWM : Pulse Width Modulation), est une série d’impulsions.
Lorsque cette tension est appliquée au moteur, des phénomènes inattendus se produisent, comme des surtensions dans les bobines du moteur et des courants de
haute fréquence circulant dans les capacités de fuite du câble et des bobines.
Pour limiter les surtensions dans le moteur, il est recommandé (si la longueur de câble est supérieure à 50 m/164 ft) de vérifier le type d’isolement du moteur et
d’ajouter un filtre de sortie si nécessaire.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le livre blanc “An Improved Approach for Connecting VSD and Electric Motors” (Une meilleure approche pour
connecter les variateurs de vitesse et les moteurs électriques) disponible sur notre site internet www.schneider-electric.com.
Les filtres de sortie permettent de limiter les dv/dt aux bornes du moteur à 500 V/μs maximum.
Les filtres de sortie sont conçus pour limiter les surtensions aux bornes de moteur à des valeurs inférieures à :
  • 800 V avec un câble blindé de 0 à 50 m (0 à 164 ft) de long, avec une tension d’alimentation de 400 V,
  • 1 000 V avec un câble blindé de 50 à 150 m (164 à 492 ft) de long, avec une tension d’alimentation de 400 V,
  • 1 500 V avec un câble blindé de 150 à 300 m (492 à 984 ft) de long, avec une tension d’alimentation de 400 V (jusqu’à 500 m (16 400 ft) avec un câble non blindé).

Ils sont également utilisés pour :
  • limiter les surtensions aux bornes du moteur,
  • filtrer les perturbations causées par l’ouverture d’un contacteur placé entre le filtre et le moteur.
Les performances des filtres dv/dt sont affectées si les longueurs de câble maximales ne sont pas respectées. Dans une application à plusieurs moteurs
connectés en parallèle, la longueur de câble doit tenir compte de toutes les dérivations. En effet, il y a risque d’échauffement des filtres dv/dt moteur dans le cas
d’utilisation d’un câble plus long que celui recommandé.
La fréquence de découpage doit être inférieure à 8 kHz.

Schneider Electric Francophone Africa

En savoir plus
Gamme :
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme :