{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quelles sont les fonctions des filtres sinus pour le variateur de vitesse ATV900?
Les variateurs Altivar Process équipés de filtres sinus peuvent fonctionner avec de grandes longueurs de câbles moteur :
  • 500 m (1 640 ft) avec un câble blindé,
  • 1 000 m (3 280 ft) avec un câble non blindé.
La fréquence de découpage minimale avec laquelle les filtres sinus peuvent fonctionner est de 4 kHz. Il s’agit de la valeur par défaut lorsque la fonction de filtre
sinus est activée sur le variateur de vitesse (voir le guide de programmation disponible sur notre site Internet www.schneider-electric.com).

La fréquence de sortie doit être inférieure à 100 Hz.
À 100 % de charge, la chute de tension est inférieure à 8 % avec une fréquence de sortie de 50 Hz et une fréquence de découpage de 4 kHz.

Schneider Electric Francophone Africa

En savoir plus
Gamme :
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme :