{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Quelle est la définition de l'application sévère pour le démarreur-ralentisseur progressif Altistart 48?
En application sévère, l’Altistart 48 est dimensionné pour répondre à :
  • Un démarrage à 4 In pendant 48 secondes ou à 3 In pendant 90 secondes, en partant de l’état froid (correspond à un service moteur S1) .
  • Un démarrage à 4 In pendant 25 secondes, avec un facteur de marche de 50 % et 5 démarrages par heure, ou un cycle thermiquement équivalent (correspond à un
service moteur S4) .
La protection thermique moteur doit être positionnée en classe 20 .
Exemple : broyeur .

Schneider Electric Francophone Africa

En savoir plus
Gamme :
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme :