{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la différence entre le raccordement des pôles d'un disjoncteur CC en série et en parallèle de vue performances?

La mise en série des pôles d’un disjoncteur à courant continu permet de :
1-diviser la tension du réseau par le nombre de pôles
2-disposer de l’intensité assignée pour chaque pôle
3-disposer du pouvoir de coupure du disjoncteur pour l’ensemble des pôles.Exemple : un Compact NSX630 type DC 3P avec ses trois pôles en série aura :
4-une tension maximum de 750 V (250 V / pôle)
5-un courant assigné de 630 A
6-un pouvoir de coupure 100 kA / 750 V.
Ainsi une version 630 A / 250 V peut être utilisée sur un réseau 750 V.

La mise en parallèle des pôles, au contraire, impose à chaque pôle la tension du réseau, mais permet de :
1-diviser le courant traversant chaque pôle par le nombre de pôles
2- d’augmenter le courant assigné. Exemple : le même Compact NSX630 DC 3P avec les trois pôles en parallèle aura :
3-une tension maximum de 250 V (250 V / pôle)
4-un courant assigné de 1500 A (voir tableau page B-9 joint).
Ainsi une version 630 A sur un réseau 250 V, peut être utilisée pour 1500 A.

Schneider Electric Francophone Africa

Pièce(s) jointe(s)

table page B-9.pdftable page B-9.pdf [110.39 KB]