{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quel est le calibre maximum disponible des fusibles pour la protection des cellules SM6 type QM?

Le calibre des fusibles pour la protection des cellules SM6 telles que PM, QM, QMB et QMC dépend, entre autres, des critères suivants :
•• tension de service
•• puissance du transformateur
•• technologie des fusibles (constructeur).
Il est possible d’installer différents types de fusibles MT avec percuteur :
-- fusibles de type Soléfuse conformes à la norme UTE NCF 64.210
--fusibles de type Fusarc CF conformes à la recommandation CEI 60.282.1 et de dimensions correspondant à la norme DIN 43.625.

le  calibre maximum disponible des fusibles est :
- Pour  SM6 - 24kV: 200A*
- Pour SM6 36kV: 63A*

*Pour plus de details,merci de consulter le document joint

Schneider Electric Francophone Africa

Pièce(s) jointe(s)

Protection des transformateurs -SM6.pdfProtection des transformateurs -SM6.pdf [355.79 KB]