Consulter notre FAQ
Comment puis-je mettre à jour mon micrologiciel Smart UPS SMT/SMX à l'aide de ma carte de gestion de réseau AP9630/AP9631?
Problème
Quelles sont les étapes à suivre si je veux utiliser ma carte de gestion de réseau 2 pour mettre à jour mon micrologiciel Smart UPS (SMT/SMX)?
- Modèles Smart UPS portant le préfixe SMT ou SMX
- Carte de gestion de réseau 2 pour UPS - AP9630/AP9630CH ou AP9631/AP9631CH
Environnement
- Modèle UPS supporté détaillé ci-haut
- Carte de gestion de réseau 2 pour UPS, micrologiciel version 5.1.5 ou plus
- La sortie d'alimentation UPS peut être désactivée
- Le fichier micrologiciel correspondant au système UPS en particulier a été téléchargé depuis How do I update the firmware of my CSH, SCL, SMC, SMT, SMTL, SMX, SRT, SRTL, XP, and XU series Smart-UPS?
Cause
Des instructions sont fournies pour les utilisateurs qui désirent utiliser leur carte de gestion de réseau 2 pour UPS dans leur Smart UPS modèle SMT/SMX pour exécuter une mise à jour du micrologiciel UPS.
Solution
Étapes à suivre pour la mise à jour du micrologiciel UPS :
- Vous devrez obtenir le fichier du micrologiciel UPS qui correspond à votre modèle UPS depuis How do I update the firmware of my CSH, SCL, SMC, SMT, SMTL, SMX, SRT, SRTL, XP, and XU series Smart-UPS? . Reportez-vous aux instructions de cet article pour le fichier à télécharger (généralement un fichier utilisant l'extension .enc).
- Après avoir téléchargé le fichier de micrologiciel correct, vous devrez le transférer vers le dossier upsfw de la carte de gestion de réseau (NMC) via FTP ou SCP. Les instructions sur l'utilisation du FTP sont données ci-dessous. La NMC pourrait faire avorter le transfert du micrologiciel via FTP si elle détecte que le fichier de mise à jour est corrompu.
Voici un exemple de téléchargement d'un fichier de mise à jour utilisant la commande DOS FTP :
![](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000007ubBEQAY&oid=00DA0000000abSm)
- Consultez la page de mise à jour du micrologiciel avec l'UI Web NMC pour vérifier quel fichier de mise à jour a été chargé sur la carte.
• Pour le micrologiciel v5.1.X, cette page se trouve sous l'onglet UPS->Configuration->Mise à jour du micrologiciel
• Pour le micrologiciel v6.0.X, cette page se trouve sous Configuration->Mise à jour du micrologiciel
• Pour le micrologiciel v6.0.X, cette page se trouve sous Configuration->Mise à jour du micrologiciel
Sous le chemin d'accès au fichier, vous pourrez voir :
Si le fichier de mise à jour existe sur la carte, alors la NMC affichera la version mise à jour. Si la NMC ne reconnaît pas le format du fichier de mise à jour, ce dernier apparaîtra comme inconnu. Dans le cas contraire, la version de chaque composant UPS apparaîtra après la mise à jour. Les composants apparaissant en grisé ne font pas partie de ce fichier de mise à jour.
- Pour pouvoir poursuivre, l'alimentation de sortie de votre système UPS doit être désactivée.
Pour pouvoir mettre en marche le système UPS, vous devez sélectionner la fonction « Désactiver le système UPS » sur la page de commande ou cliquer sur l'écran d'avertissement ci-dessous (ou similaire), ce qui vous dirigera vers la page Web adéquate.
Alternativement :
• Pour le micrologiciel v5.1.X, la page de commande se trouve sous l'onglet UPS ->Commande->UPS. Sélectionnez « Désactiver les groupes de sortie UPS » et, si vous utilisez PowerChute, cochez « Désactiver les clients du réseau PowerChute ».
• Pour le micrologiciel v6.0.X, la page de commande se trouve sous Commande ->UPS. Sélectionnez « Désactiver les groupes de sortie UPS » et, si vous utilisez PowerChute, cochez « Désactiver les clients du réseau PowerChute ».
• Pour le micrologiciel v6.0.X, la page de commande se trouve sous Commande ->UPS. Sélectionnez « Désactiver les groupes de sortie UPS » et, si vous utilisez PowerChute, cochez « Désactiver les clients du réseau PowerChute ».
- Appuyez sur le bouton Mettre à jour le système UPS pour entamer le processus de mise à jour. Lorsque la mise à jour sera terminée, vérifiez le statut sous l'option Résultat de la dernière mise à jour ou dans le registre des événements.