Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Intégrateurs de systèmes d'alimentation.

Dynamisez votre entreprise

Stimulez la croissance de votre entreprise avec le programme de partenariat EcoXpert.

Découvrez les avantages pour les intégrateurs de systèmes d'alimentation

Accédez à EcoStruxure™ Power, une architecture compatible IdO, ouverte et interopérable qui intègre des produits, des applications et des services connectés pour une gestion de l'énergie plus efficace, fiable et durable.

Découvrez les solutions auxiliaires pour les intégrateurs de systèmes d'alimentation​

Qui sont les intégrateurs de systèmes d'alimentation ?

Les intégrateurs de systèmes d'alimentation sont des spécialistes qui visent à connecter et coordonner les composants du réseau pour permettre aux services publics de gérer le flux d'électricité en douceur et sans faille. Ce groupe de professionnels partage leurs connaissances et leur expertise dans l'intégration de différents systèmes et technologies. Il comprend la production, la transmission et la distribution d'énergie. De cette façon, les intégrateurs de systèmes d'alimentation peuvent assurer le fonctionnement fiable, efficace et sûr des réseaux d'alimentation.

Qu'est-ce qu'un système d’alimentation intégrée ?

Un système d'alimentation intégrée est une approche globale et unifiée qui améliore la gestion et la distribution de l'alimentation sur l'ensemble du réseau. En utilisant des technologies avancées et des systèmes de contrôle intelligents, il est possible de garantir un système cohérent et optimisé, rentable, offrant une distribution et un contrôle optimisés de l'énergie, et générant des économies d'espace avec une efficacité globale accrue. ​ Les systèmes d'alimentation intégrée sont également conçus de manière à proposer une approche plus durable de la production d'énergie. En outre, ils sont réglables et peuvent être facilement adaptés à l'évolution de la demande, ce qui est essentiel pour passer d'un système d'alimentation à la demande.

Comment les systèmes énergétiques intégrés peuvent-ils aider votre entreprise ?

Les intégrateurs de systèmes énergétiques peuvent fournir des systèmes beaucoup plus efficaces. Nous comprenons ainsi une plus grande flexibilité opérationnelle et une utilisation plus optimisée de l'énergie générée. L'entreprise bénéficie également de systèmes énergétiques intégrés en raison de coûts réduits. C'est le résultat de l'automatisation des processus qui réduit le travail manuel et le risque de pannes dont les conséquences seraient des coupures de courant. Ces systèmes sont également bénéfiques du point de vue de l'infrastructure énergétique globale de l'entreprise et de sa résilience. Un fonctionnement continu dans les conditions les plus difficiles garantit la compétitivité et donne aux entreprises un avantage sur le marché. Les systèmes d'alimentation intégrée s'alignent également sur les objectifs de développement durable qui sont essentiels pour l'entreprise en raison de la réduction de l'empreinte carbone et de la promotion de la gérance environnementale.

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.