Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Découvrez comment rendre les maisons plus durables

Note d'introduction CES 2023 : Pas seulement intelligente, mais intelligente et durable

Rejoignez notre note d'introduction du CES 2023 pour voir la prochaine génération d'innovation domestique. Découvrez les solutions de pointe qui transforment les maisons d'aujourd'hui en maisons du futur.

Le rôle de la technologie dans la course à la construction de communautés durables

Le rôle de la technologie dans la course à la construction de communautés durables fait partie d'une série de discussions sur le développement durable qui explorent les différentes briques qui construisent les maisons.

Concevoir votre maison pour la vie

Concevoir des logements durables et intelligents est la clé pour combattre le réchauffement climatique et pour rendre possible un futur neutre en carbone.

Wiser pour des maisons intelligentes et durables

Découvrez des innovations de pointe qui contribuent à améliorer les économies d'énergie et à optimiser la consommation d'énergies renouvelables à la maison - un changement de paradigme pour une vie durable.

Testez nos produits

Découvrez comment notre dernière technologie innovante transforme une maison. Profitez-en également pour vous amuser.
Lire maintenant S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Efficacité énergétique : une priorité pour 9 propriétaires sur 10

Nos logements deviennent les plus gros consommateurs d'électricité au monde lorsque nous avons désespérément besoin de réduire nos émissions. La connectivité peut faire passer nos logements de pollueurs à des contributeurs nets zéro.
Télécharger le livre blanc

Découvrez les témoignages de nos clients

KB Home

Découvrez un système de voisinage unique en son genre qui permet aux propriétaires d'améliorer leur efficacité énergétique de 40 à 50 % et de bénéficier d'une alimentation de secours résiliente.

Providence Homes

Découvrez comment Providence Homes, un constructeur de maisons basé en Floride, utilise Wiser Energy pour prouver combien d'énergie ses maisons peuvent économiser.

VERELEC

Saviez-vous que 60 % de la consommation d'énergie de votre maison provient du chauffage ?

Ecolocost

Un partenariat pour des maisons intelligentes et des coûts énergétiques réduits avec Ecolost, un constructeur immobilier.

Installateur électrique Anders Aaby Svendsen

Solution « plug-and-play » Wiser pour réduire la facture énergétique.

En savoir plus sur la maison durable

Écoutez le podcast "Changement climatique avec des maisons zéro carbone"

Les maisons deviendront les plus gros consommateurs d'électricité d'ici 2050. Bien que l'électricité soit la forme d'énergie la plus propre, nous devons encore contribuer à rendre les maisons intelligentes, efficaces et durables. Nous invitons les PDG mondiaux, les principaux leaders d'opinion, les analystes industriels, les innovateurs et les optimistes en matère d'énergie à parler de la réduction des émissions de carbone à domicile et de l'utilisation de technologies intelligentes afin que nous puissions collectivement travailler à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré.

Écoutez les épisodes sur :

Découvrez nos ressources

Découvrez les logements du futur entièrement électriques et numériques

En savoir plus dans la presse

Apporter des innovations dans les foyers : célébrer un mode de vie intelligent et durable

Schneider Electric récompensé en tant que leader écologique par le magazine Green Builder
Les meilleurs designs domestiques de 2023
Schneider Electric Inde est récompensé aux Asian Technology Excellence Awards pour l'application mySchneider Electricien
Fast Company : classée n° 4 dans la liste des 10 entreprises les plus innovantes en 2022
Apporter des innovations dans les foyers : célébrer un mode de vie intelligent et durable
Meilleur dispositif de maison intelligente : centrale d’énergie Schneider Electric Square D
Récompenses Red Dots : Iconic, Unica, AvatarOn T, Wiser Free Locate Switch, etc.
Récompenses IF Design : Iconic, Iconic Outdoor, onduleur gaming APC, Unica System+, AvatarOn, etc.

Vous pourriez également être intéressé par

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !

1. À quoi ressembleront les logements du futur ?

Les menaces environnementales telles que le changement et le réchauffement climatiques sont depuis quelque temps une forte source d'inquiétude pour notre monde. Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus qu'il nous appartient de prendre l'initiative en aidant les personnes à construire des maisons intelligentes et durables offrant une meilleure efficacité et une meilleure résilience. Nous vous aidons à construire des maisons intelligentes du futur qui connectent facilement le réseau électrique à la numérisation et contribuent aux objectifs de neutralité carbone. Notre large gamme de solutions et de services transforment efficacement votre logement. Il peut ainsi accueillir de multiples sources d'énergie, en optimisant l'électrification et en fournissant une solution énergétique plus intelligente pour minimiser la consommation d'énergie.

2. Qu'est-ce qu'une maison éco-intelligente ?

De nos jours, de nombreuses personnes ont tendance à choisir des logements intelligents et écologiques, également appelés « logements verts ou éco-conçus ». Ces bâtiments utilisent une technologie qui réduit l'empreinte carbone et requiert une consommation d'énergie minimale. Les services proposés par Schneider Electric peuvent vous aider à créer des logements basés sur le numérique qui augmentent l'efficacité énergétique de 50 %, optimisent la fiabilité de l'alimentation électrique et réduisent les factures d'électricité grâce à une surveillance étroite de la consommation d'énergie. Les experts de notre entreprise vous aident à rendre plus personnels et plus spacieux ces logements de demain intelligents et respectueux de l'environnement.

3. En quoi les logements durables sont-ils avantageux ?

Les nouvelles générations ont un esprit visionnaire. Elles commencent par planifier, puis prennent des mesures. Elles comprennent les nombreux avantages que représente l'investissement dans un logement intelligent, comme la réduction de la consommation d'énergie, les coûts d'exploitation faibles, la réalisation d'économies à long terme, la réduction des déchets et un mode de vie plus sain. Schneider Electric imagine les logements du futur en offrant un réseau complet de gestion de l'alimentation, des ports de charge à portée de main, des variateurs de lumière entièrement connectés et des capteurs pour remplacer les interrupteurs. De plus, nous proposons également une option de rénovation durable qui vous permet de mettre facilement à niveau votre logement existant, pour le rendre plus intelligent et plus durable.