Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Efficacité via des applications numériques

Le guide de conception des applications numériques EcoStruxure Power - disponible en ligne et en version imprimée - est une ressource indispensable pour la conception de systèmes de distribution d'énergie numérique dans les bâtiments importants et critiques. Cette référence complète donne un aperçu des résultats, des descriptions de systèmes et des architectures électriques et numériques de chaque application EcoStruxure Power.

Découvrez le Guide de conception des applications numériques Ecostruxure Power

Optimiser la sécurité des opérations électriques

L'amélioration de la sécurité électrique est primordiale pour toute installation. Notre guide détaille les méthodes de détection précoce pour prévenir les incendies et réduire les dommages matériels. Outre des stratégies d'alerte en temps réel et d'analyse des incidents pour se prémunir contre les risques, il explique également comment des outils virtuels avancés peuvent contribuer à rationaliser les opérations, à réduire les temps d'arrêt et à améliorer la sécurité.
A person wearing headphones

Accédez à la version imprimée maintenant

Téléchargez la version imprimée complète de notre Guide de conception numérique Ecostruxure Power pour le rendre facilement accessible lors de votre prochain projet.
Télécharger maintenant S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !

1. En quoi consiste le Guide de conception des applications numériques Ecostruxure Power ?

Le Guide de conception des applications numériques EcoStruxure Power se concentre sur un large éventail de sujets liés aux systèmes de distribution d'énergie numérique et constitue une source importante de connaissances pour les consultants et les experts en ingénierie. Il donne un aperçu des résultats, des descriptions de systèmes et des architectures électriques et numériques pour chaque application EcoStruxure Power. Il bénéficie du soutien total d'une plateforme numérique avec des communications techniques, ce qui permet d'accéder facilement au contenu qui n'était auparavant disponible qu'en version imprimée.


2. Comment ce guide peut-il vous aider à améliorer l'efficacité de votre système de distribution d'énergie ?

La conception et la mise en œuvre appropriées d'un système de gestion de la distribution pour le réseau électrique sont cruciales pour les grands bâtiments et les industries, car elles permettent de réduire le gaspillage d'énergie et les coûts. Les consultants, les concepteurs et les experts peuvent s'appuyer sur ce guide de conception de la distribution d'énergie numérique pour en savoir plus sur les moyens d'identifier les inefficacités du système et de l'optimiser pour obtenir de meilleures performances. Cela permet à son tour de réduire le risque de délestages et de diminuer les temps d'arrêt.   L'utilisation des meilleures pratiques du guide pour les systèmes numériques de distribution d'énergie peut aider les entreprises à optimiser leurs industries. L'amélioration de la surveillance et de la gestion des applications numériques d'alimentation est également un défi majeur pour les systèmes plus complexes, où les capacités de maintenance prédictive et de détection des défauts deviennent encore plus importantes pour maintenir le temps de fonctionnement au niveau le plus élevé possible et éviter les pannes d'électricité et autres menaces dommageables pour l'équipement.