Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Is your factory future-ready?

This is how data and people can work together to drive unimagined value in the factory of the future.
Download the white paper S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Garantir la qualité de l'air et de l'acier

En mettant en œuvre l'architecture d'EcoStruxure™ Plant, y compris le contrôleur Modicon M580 connecté par Ethernet, l'usine d'ArcelorMittal à Dunkerque a réduit les niveaux de poussière sur site et dans la région.
 

Découvrir EcoStruxure

Découvrez comment votre entreprise peut réussir avec EcoStruxure : L'innovation à tous les niveaux.
En savoir plus

Le défi

• L'aciérie doit fonctionner 24/24 h et 7/7 j, 365 jours par an, ce qui implique une pression considérable sur l'usine et des niveaux de poussière élevés sur site. Chaque temps d'arrêt a des répercussions. Lorsque le flux est coupé, les fours commencent immédiatement à refroidir et peuvent prendre 1 à 2 jours pour revenir aux bonnes températures de fusion.

• Conformité avec les lois européennes visant à réduire la quantité de poussière dans l'atmosphère sur site, ainsi que les émissions dans la région de Dunkerque.

La solution

Améliorer le processus de dépoussiérage pour obtenir un acier de meilleure qualité, une plus grande fiabilité des processus et de meilleures conditions de travail avec EcoStruxure™ Plant

Applications, analyses et services : Services de modernisation
Contrôle périphérique : Système d'automatisation Modicon M580

• 20 ans de partenariat et d'expérience dans le secteur de l'acier permettent à Schneider Electric de fournir des solutions adaptées dans les bons environnements.

• L'architecture EcoStruxure Plant offre une connectivité avancée pour un meilleur contrôle de l'ensemble du processus, de l'usine aux bureaux de gestion.

• La fonctionnalité de CCoF (changements de configuration à la volée) du Modicon M580 permet aux équipes de maintenance et d'ingénierie de modifier le système de contrôle de l'automatisation sans interrompre le processus.

• La connexion Ethernet rend le M580 plus flexible, plus simple à installer et plus facile à contrôler à distance.

Les résultats

• L'usine d'ArcelorMittal à Dunkerque a atteint un plus grand niveau de flexibilité dans ses activités. Son personnel peut désormais effectuer des opérations de maintenance et modifier le processus sans devoir ralentir ou interrompre la production.

• Grâce à des mises à jour en temps réel sur les niveaux de poussière, l'équipe de maintenance a une vue d'ensemble de l'état du site et peut facilement décider quand et où intervenir. Par conséquent, la qualité de l'acier reste constante et les conditions de travail sur place se sont améliorées.

• Grâce aux solutions compatibles IoT de Schneider Electric, l'aciérie de Dunkerque peut assurer la continuité de la fabrication et augmenter sa productivité globale pour fournir un acier robuste et fiable 24/24 h et 7/7 j, aujourd'hui comme demain.

Philippe Loridan, ingénieur de maintenance, ArcelorMittal Dunkerque

Témoignage de client
« Je pense que nos futurs projets reposeront également sur le Modicon M580. »
Lire le témoignage

Découvrir notre offre

Pour en savoir plus

Solutions pour la métallurgie

Moteur de profit EcoStruxure Plant

Texte alternatif par défaut

Plus d'informations sur les solutions pour les fabricants d'acier

Texte alternatif par défaut

Augmentez votre productivité et développez vos performances

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.