![](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/135369/900/168616921-IC-2360x1180.jpg)
Accorder la priorité à la santé, au confort et à la productivité des collaborateurs Deloitte et des autres occupants tout en maximisant l'efficacité énergétique et la durabilité
![](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/205480/900/50081810-IC-2360x1180.jpg)
Contrôle en périphérie: EcoStruxure™ Building Operation (anciennement appelé StruxureWare Building Operation)
Produits connectés: Distribution électrique et services sur le terrain
• The Edge se caractérise par une gamme étendue de nos solutions intégrées énergétiques et de gestion d'installation, un système de distribution électrique, une infrastructure informatique, des dispositifs de contrôle et le logiciel EcoStruxure Power Monitoring Expert.
L'unique dorsale IP est le système de gestion technique (BMS) de la solution SmartStruxureTM qui permet un accès en temps réel aux données critiques des bâtiments.
• SmartStruxure est une solution ouverte et interopérable qui permet aux responsables d'installation de The Edge de surveiller, mesurer et contrôler toutes les données des systèmes de gestion technique et informatiques pour garantir la responsabilité ainsi que le confort et la satisfaction des employés.
• Dans The Edge, la somme de ces pièces est un bâtiment intelligent, reconnu dans le monde entier, exceptionnel des points de vue opérationnel et environnemental, ainsi qu'esthétique.
![power availability](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/133102/900/533803557-IC-2360x1180.jpg)
• Bâtiment à bilan énergétique nul, The Edge produit 102 % de sa propre énergie.
• Aucun employé n'a fait part de réclamation relative à son confort depuis l'ouverture du bâtiment.
• Ce bâtiment de pointe rend Deloitte extrêmement attrayant pour les jeunes talents.
• 72 % des employés aiment avoir le contrôle sur leur environnement par le biais de l'application pour smartphone.