Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Protection de l'alimentation plus compacte, plus puissante et plus fiable

Le plus petit et le plus léger des onduleurs lithium-ion jusqu'à 10 kW. La technologie révolutionnaire de Smart-UPS Ultra est conçue pour les environnements en périphérie et les micro centres de données. La gamme Smart-UPS Ultra offre une densité de puissance plus élevée dans un format réduit avec un montage flexible, ce qui permet d'augmenter la puissance, l'espace et les équipements à la périphérie.

Smart-UPS Ultra : 2,5 fois plus de puissance, 50 % plus léger, 50 % plus petit

Examiner en détail

Découvrez Smart-UPS Ultra sous tous les angles et obtenez une vue approfondie des principales caractéristiques grâce à une visite interactive.

En savoir plus sur la technologie et l'innovation qui se cachent derrière le Smart-UPS Ultra

Options de surveillance et de gestion à distance de l'onduleur

Les partenaires gagnent en compétitivité grâce à une protection de l'alimentation innovante

Commandez votre Smart-UPS Ultra dès aujourd'hui !

Adoptez dès aujourd'hui l'avenir de l'alimentation sans interruption
Acheter maintenant

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !