Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

EcoStruxure Building Operation

Allez au-delà des fonctionnalités traditionnelles des systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB) pour créer des bâtiments plus décarbonés, plus sains, plus efficaces et prêts pour l'avenir grâce à EcoStruxure Building Operation. Partie intégrante de la plateforme Ecostruxure Building, cette solution ouverte, flexible et centrée sur les données fournit un centre de contrôle unique pour surveiller, gérer et optimiser les bâtiments.
 

Avantages et caractéristiques d'EcoStruxure Building Operation

Hyper-efficace

Plateforme ouverte pour des intégrations évolutives et flexibles, basée sur l’IP avec accès à des analyses et des informations précieuses.

Résilient

Accédez aux systèmes en tout lieu et gérez-les à distance avec une conformité et une assurance de sécurité améliorées.

Durable

Intégrez et surveillez les systèmes CVC, les WAGES mesurés, les microréseaux, la recharge des véhicules électriques (VE) et d'autres données de sous-systèmes pour une gestion active de l'énergie.

Humain

Améliorez et assurez la santé des occupants afin de leur offrir un environnement de travail productif et confortable.

Découvrez le système de gestion technique de bâtiment EcoStruxure Building Operation

Le cœur du système

Le logiciel EcoStruxure Building Operation est le cœur de notre célèbre système GTB.

Grâce à une plateforme d'intégration ouverte, il facilite en toute sécurité l'échange de données provenant de Schneider Electric et de systèmes tiers de gestion de l'énergie, de l'éclairage, du CVC, de la sécurité et de la lutte contre l'incendie, de systèmes intégrés de gestion des lieux de travail (IWMS), ainsi que de compteurs d'énergie et de WAGES, de systèmes de recharge de véhicules électriques et de sources d'énergie renouvelable, afin de créer des bâtiments intelligents tournés vers l'avenir.

En savoir plus
A computer monitor and tablet with graphs and numbers

Serveurs d'automatisation

Les serveurs d'automatisation SpaceLogic sont personnalisables et flexibles. A partir d'un serveur ou d'un contrôleur tout-en-un, de serveurs autonomes ou de contrôleurs système de modules d'E/S, obtenez des fonctionnalités clés au niveau Edge : la logique de contrôle, l'enregistrement des tendances, la supervision des alarmes et la prise en charge de la communication, ainsi que la connectivité aux bus d'E/S et de terrain.

Contrôleurs d'ambiance

Les contrôleurs de salle SpaceLogic offrent flexibilité et fiabilité. Capturez des données précieuses avec un concentrateur IdO au niveau de la salle, gérez l'éclairage, les stores et la température, obtenez des informations sur l'occupation en temps réel, le nombre de personnes, optimisez l'utilisation de l'espace, activez le contrôle des occupants et bien plus encore. Obtenez le contrôle de pièce le plus serré avec le moins d'appareils possibles.

Interfaces utilisateur

Les interfaces utilisateur (IHM) SpaceLogic permettent d'accéder facilement aux systèmes de gestion technique de bâtiment EcoStruxure et de les contrôler. Simples à utiliser et polyvalentes avec des affichages et des graphiques clairs en cristaux, ces outils dédiés rationalisent le fonctionnement, la maintenance et le dépannage des systèmes GTB en local sans avoir besoin d'un PC.

Module d'extension d'E/S

Les modules d'extension d'entrée/sortie (E/S) SpaceLogic sont des modules de base natifs qui fournissent des fonctionnalités et une fiabilité à votre système de gestion de protocole. Les modèles sont disponibles avec différents nombres et types de points d'E/S pour personnaliser les besoins spécifiques de votre application à l'aide de serveurs ou de contrôleurs SpaceLogic, ou de systèmes tiers.

Apporter de la valeur à toutes les parties prenantes

Contacter un expert

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Contacter le service commercial

Ce que disent nos clients

Université de Nottingham

L'université de Nottingham, l'une des plus grandes universités du Royaume-Uni, utilise EcoStruxure Building Operation pour ses solutions d'économie d'énergie afin d'améliorer l'exploitation des campus et offrir un environnement d'apprentissage plus confortable.
 

Découvrez EcoStruxure Building Operation

Découvrez les caractéristiques et les fonctionnalités clés de notre logiciel de système de gestion des bâtiments : CVC, sécurité et incendie, solutions pour salles connectées, intégration microréseau et alimentation, etc.
Inscrivez-vous pour une démonstration S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
A solar panel in front of a city

La voie vers des bâtiments zéro carbone

Adoptez l'électricité 4.0 - une combinaison de solutions numériques et électriques. Cet e-guide présente une approche structurée et intégrée pour accélérer la décarbonation grâce à l'automatisation.

Trois éléments essentiels de la nouvelle génération de GTB

Les propriétaires de bâtiments, les responsables d'installations et les intégrateurs de systèmes sont confrontés à des pressions croissantes. Ce document explique les facteurs qui favorisent l'évolution des systèmes GTB et trois éléments essentiels pour résoudre les problèmes de gestion d'aujourd'hui et de demain.

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !

1. Qu'est-ce qui est inclus dans un système de gestion technique de bâtiment ?

Un système de gestion technique de bâtiment est constitué de logiciels et d'un ensemble de matériels, tels que des serveurs d'automatisation, des contrôleurs d'ambiance, des contrôleurs d'usine, des capteurs et des interfaces homme-machine (IHM). EcoStruxure Building Operation, le premier système de gestion de bâtiment de Schneider Electric, est alimenté par nos logiciels et appareils connectés SpaceLogic leaders du secteur.

2. Quel est l'objectif d'un système de gestion technique de bâtiment ?

Un système de gestion des bâtiments est utilisé pour contrôler et surveiller les opérations des bâtiments dans un emplacement central. Cela inclut les systèmes CVC (chauffage, ventilation, climatisation), d'éclairage, d'alimentation, de protection incendie et de sécurité. Grâce à une interface utilisateur intuitive, il peut également faciliter la compréhension et l'intervention des responsables de bâtiments/d'installations et des propriétaires.

3. Qu'est-ce qu'un système de gestion de bâtiment intelligent ?

Un système de gestion de bâtiment intelligent est une plate-forme pour intégrer les données de l'IoT des bâtiments, des entreprises, des appareils et des systèmes spécialisés spécifiques à chaque segment, tels que la surveillance de la qualité de l'air pour les hôpitaux ou les systèmes de réservation de chambres pour les hôtels. L'objectif ultime d'un système GTB est d'extraire de la valeur de ces données pour exploiter et entretenir les systèmes des bâtiments de manière sûre, fiable et efficace, tout en maximisant la productivité et le bien-être de ses occupants. La portée et les capacités des systèmes nouvelle génération sont bien plus étendues que celles des systèmes GTB traditionnels. Ils sont également plus faciles à utiliser, à programmer, à mettre à l'échelle et à mettre à jour. Une mise en oeuvre GTB moderne et nouvelle génération s'étend des capteurs d'appareil aux contrôleurs de bâtiment (c.-à-d. le Edge) en passant par le cloud avec des applications et des services. Accessibles depuis n'importe quel endroit, les systèmes nouvelle génération permettent de générer des rapports de connaissances, d'appliquer des analyses/IA, de procéder à une maintenance prédictive et d'effectuer un auto-diagnostic.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.