Conseils d'experts
Il est rédigé par les experts les plus expérimentés de Schneider Electric en matière de distribution électrique, qui partagent leurs connaissances de pointe du secteur quant aux normes, nouvelles et mises à jour, d'installation électrique et aux évolutions technologiques.
Le Guide d'installation électrique est également disponible au format Wiki, pour que tous les experts puissent participer à son élaboration
Le guide a été conçu pour tous les professionnels de l'électricité, notamment les ingénieurs-conseils, les concepteurs, les sous-traitants, les tableautiers, les responsables de compagnies d'électricité, les enseignants et étudiants en ingénierie électrique, mais aussi toutes les personnes impliquées dans la normalisation, la certification ou l'inspection de ces installations électriques.
Nous traitons les sujets suivants : chute de tension, sécurité électrique, taille des câbles, calculs électriques, normes électriques, conception électrique, protection électrique, disjoncteurs, sous-stations MT/BT, programmes de mise à la terre, compatibilité électromagnétique, correction du facteur de puissance, harmoniques, protection contre les surtensions, etc.
Nouvelles fonctionnalités de contenu

Photovoltaïque pour l'autoconsommation
La production d'énergie solaire est en plein essor dans le monde entier. De nombreuses entreprises cherchent à intégrer des systèmes photovoltaïques (PV) à leur propre consommation (énergie consommée produite pendant sa production) dans leur modèle commercial. Pour concevoir le bon système PV, les ingénieurs-conseils et les prescripteurs doivent comprendre comment dimensionner le système, déterminer quel équipement est nécessaire ou comment intégrer le système PV et les systèmes de distribution électrique. Découvrez notre guide pour les architectures types et les directives de dimensionnement de pointe.

Contenu amélioré sur les DDR, les AFDD, les mesures
La protection contre les chocs électriques selon la norme CEI 60364 nécessite une sélection appropriée de la protection de base, de la protection contre les défauts et des mesures de protection supplémentaires, une mise en oeuvre correcte conformément au schéma de mise à la terre de l'installation électrique (TT, TN ou IT), la sélection et la coordination des types de dispositifs à courant résiduel (DDR) en fonction des caractéristiques et des circuits des charges. La protection contre les incendies électriques peut être assurée par différents moyens, y compris une protection avancée avec des dispositifs de détection d'arcs électriques (AFDD).
Des solutions connectées IdO pour améliorer chaque aspect de votre système de distribution d'énergie. Prenez le contrôle total avec des données en temps réel et une analyse intelligente pour la maintenance prédictive.
Le programme de partenaires de Schneider Electric fournit des logiciels, des outils et des ressources pédagogiques que vous pouvez utiliser pour rester au courant des toutes dernières tendances et devancer vos concurrents.
Des disjoncteurs aux bus en passant par les coffrets, les tableaux de distribution et les tableaux de distribution, nous proposons une gamme complète de solutions sûres et fiables pour les applications de distribution électrique basse tension.
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez le support
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.