Mettre en place des processus, des compétences, des outils et des techniques standard pour répondre aux exigences du projet.
Nos services de gestion de projet permettent d'améliorer l'estimation, la planification et la définition du projet. Cela permet une exécution plus rapide grâce à la réutilisation de processus et de modèles courants ; moins de problèmes rencontrés lors de l'utilisation d'une gestion proactive ; et une meilleure prise de décision grâce à une communication plus efficace.
Avantages
![Fabricant de panneaux utilisant une tablette](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/20851/900/G9A0296-490x280.jpg)
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/32311/900/IP-Camera-Test-490x280.jpg)
![Homme d'affaires avec tablette](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/16920/900/484046213-490x280.jpg)
Nos services d'installation de datacenter comprennent :
Chef de projet certifié
S'assure que les outils, techniques et pratiques de gestion de projet généralement acceptés sont utilisés pour mener à bien l'effort dans les délais et le budget.
Développement et gestion d'un plan d'installation pour les solutions
Fournit une solution gérée complète et intégrée, comprenant les phases de conception, d'acquisition et de mise en œuvre, et la clôture du projet.
Planification du personnel de service qualifié et approuvé
Garantit que la main-d'œuvre est sur site, au moment opportun et avec les compétences appropriées, pour installer votre solution conformément aux spécifications du fabricant.
Documentation du site spécifique au client
Fournit un portefeuille de documents relatifs au projet, tels que des inspections, des dossiers de sécurité et d'autres documents de travail sur site.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/44716/900/StruxureOn-Dash-1440x588.jpg)
StruxureOn : SURVEILLANCE DE NOUVELLE GÉNÉRATION, BASÉE SUR LE CLOUD
StruxureOn offre une protection maximale de vos équipements critiques grâce à des alarmes intelligentes, un dépannage à distance et des informations expertes et axées sur les données, fournies avec une surveillance en temps réel 24 h/24 et 7 j/7, qui fournissent une visibilité et des données en direct directement sur votre smartphone.