Les datacenters modulaires simplifient considérablement la conception et la construction. Ils offrent une solution alternative pour relever les défis traditionnels des datacenters : l'allocation d'espace, le déploiement dans les environnements industriels ou encore la possibilité d'évolution rapide de la capacité.
Avantages
Faits
50 %
Réduction des délais de déploiement de 50 % par rapport aux constructions traditionnelles
L'Internet des objets (IoT)
La technologie de l'IoT favorise le déploiement des datacenters dans des environnements non traditionnels
6 à 9 mois
Un datacenter modulaire peut être opérationnel dans un délai de 6 à 9 mois après validation de la conception