L'objectif d'un microgrid pour quartiers intelligents est d'offrir un nouveau mode de vie aux habitants, un environnement où la production d'énergie renouvelable remplit une partie ou l'ensemble des besoins énergétiques.
Grâce à notre solution d'électrification rurale, le responsable de quartier optimise le mix énergétique en tenant compte de la production du quartier, de la consommation locale, de la production énergétique des occupants et de l'énergie fournie par la compagnie de distribution d'électricité.
Les habitants du quartier bénéficient d'une énergie plus efficace, plus fiable et plus écologique. Les dépenses en énergie sont réduites car celle-ci est produite et consommée localement. En s'appuyant principalement sur les énergies renouvelables, ces solutions garantissent l'alimentation électrique en cas d'arrêt.
Les habitants et les opérateurs municipaux ou de quartier bénéficient tous d'une efficacité améliorée grâce à la solution d'électrification rurale.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/78156/900/QUARTIER-HD-IC-1920x1012.jpg)
-
Produits connectés
-
Contrôle à la périphérie
EcoStruxure Microgrid Operation permet l'intégration d'un système d'énergie distribué et renouvelable afin de favoriser la stabilité et l'efficacité du microgrid dans le cadre d'une suite de solutions de contrôleur de microgrid EcoStruxure cybersécurisées. -
Applications, analyses et services
EcoStruxure Microgrid Advisor est une plateforme logicielle de gestion de l'énergie basée sur le cloud, côté demande, qui aide les utilisateurs à recueillir, prévoir et optimiser automatiquement le fonctionnement des ressources énergétiques distribuées à l'aide d'algorithmes prédictifs.
Produits connectés
Contrôle à la périphérie
EcoStruxure Microgrid Operation permet l'intégration d'un système d'énergie distribué et renouvelable afin de favoriser la stabilité et l'efficacité du microgrid dans le cadre d'une suite de solutions de contrôleur de microgrid EcoStruxure cybersécurisées.
Applications, analyses et services
EcoStruxure Microgrid Advisor est une plateforme logicielle de gestion de l'énergie basée sur le cloud, côté demande, qui aide les utilisateurs à recueillir, prévoir et optimiser automatiquement le fonctionnement des ressources énergétiques distribuées à l'aide d'algorithmes prédictifs.
Offres de Microgrid pour les quartiers
Relevez vos défis
Success stories des microgrids pour quartiers intelligents
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/60357/900/Grenoble-IC-980x490.jpg)
Le projet LearningGrid avec IMT à Grenoble
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/38505/900/20160819-IMG_1336-OK-IC-980x490.jpg)
Campus EUREF à Berlin
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/47175/900/610521252-490x490.jpg)
Blog
Découvrez comment les nouvelles commandes numérisées améliorent les microgrids.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/africa/fr/assets/v2/663/media/76567/900/516763152-490x490.jpg)
Blog
Les quartiers intelligents constituent-ils un moteur de croissance pour les villes intelligentes du futur ?