{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Buscar Preguntas Frecuentes

¿Qué es la norma IEC 61000-4-30?

norma IEC 61000-4-30
La norma IEC 61000-4-30 define los procedimientos de medida de cada uno de los parámetros eléctricos en base a los cuales se determina la calidad del suministro eléctrico para así obtener resultados fiables, repetibles y comparables.
Además define con claridad la precisión, el ancho de banda y el conjunto de parámetros mínimos. La finalidad es eliminar las conjeturas a la hora de seleccionar con precisión un instrumento para el análisis de la calidad eléctrica.
Los parámetros que se incluyen son los siguientes:
• Frecuencia la tensión de alimentación.
• Magnitud de la tensión de alimentación.
• Flicker (parpadeo de tensión).
• Armónicos e interarmónicos.
• Fluctuaciones de la tensión de alimentación.
• Interrupciones en la tensión de alimentación
• Desequilibrios en la tensión de alimentación.
• Transmisión de señales a través de la alimentación.
• Cambios rápidos en la tensión de alimentación.
Un equipo se clasifica como Clase A cuando cumple con la totalidad de la norma. Si hubiera algun punto que no lo cumple, o lo cumple bajo otros criterios, entonces se clasifica como Clase B.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Harmony XAW ATEX DMasterPact MTZHarmony XAP, XB2 SL
Explora más
Rango:
Harmony XAW ATEX DMasterPact MTZHarmony XAP, XB2 SL