Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué grado de protección IP ofrecen los envolventes Prisma Plus equipados solo con las tapas y los obturadores?
Los grados de protección de las envolventes Prisma Plus son:
- Envolvente Prisma Plus equipado con tapas y obturadores tiene un IP30 y un IK07
- Envolvente Prisma Plus con puerta tiene un IP30 y un IK08
- Envolvente Prisma Plus con puerta + tejado tiene un IP31 y un IK08
- Envolvente Prisma Plus con puerta + tejado +junta estanqueidad tiene un IP43 y un IK 08
- Envolvente Prisma Plus gama IP55 tiene un IP55 y un IK 10
- Envolvente Prisma Plus equipado con tapas y obturadores tiene un IP30 y un IK07
- Envolvente Prisma Plus con puerta tiene un IP30 y un IK08
- Envolvente Prisma Plus con puerta + tejado tiene un IP31 y un IK08
- Envolvente Prisma Plus con puerta + tejado +junta estanqueidad tiene un IP43 y un IK 08
- Envolvente Prisma Plus gama IP55 tiene un IP55 y un IK 10
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: