¿Cómo obtengo la dirección IP derivada de la MAC de un PLC Premium?

La dirección IP derivada de la MAC es: 85.16.xxx.yyy   --> donde x e y son los números, separados de a dos, derivados de la MAC convertidos de hexadecimal a decimal, de atrás para adelante y el 85.16 son los valores prefijados del IP.
Ejemplo:
Si la MAC Adress es: 00 00 53121AC4
La conversión de los dos últimos bytes de la MAC a decimal serían:
16#1A=10#26
16#C4=10#196
O sea, el IP por defecto del PLC es: 85.16.26.196
Nota: El mismo procedimiento puede ser utilizado para los PLC’s Twido y para los módulos ETY.

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: