Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona y para qué sirve el módulo 499 TWD 01100 del Twido?
El módulo TwidoPort 499 TWD 01100 es una interface Ethernet fácil de utilizar y dedicado a un autómata programable Twido de versión ≥ 3.0, compacto o modular.
Permite al autómata Twido integrarse en una red Ethernet como un dispositivo pasivo (esclavo).
A partir de la versión 3.0 del software TwidoSoft y en cualquiera versión del twido suite, el módulo TwidoPort está listo para utilizarse.
Conectado al puerto RS485 del autómata programable Twido, el módulo TwidoPort es una pasarela entre la red Ethernet y la red Modbus.
Nota: El cable de conexión se suministra con el módulo.
Las principales características del módulo TwidoPort son las siguientes:
- Conectado al puerto RS485 del autómata Twido, no se necesita ninguna alimentación auxiliar.
- Detección automática de la configuración del enlace serie.
- Interface Ethernet:
--> Función Auto MDIX.
--> Conector tipo RJ45.
- Configuración Ethernet:
--> Función BootP.
--> Admite la configuración manual utilizando Telnet.
- Proporciona las estadísticas de Ethernet por sesión Telnet.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: