Nota: Para versiones de Vijeo Designer anteriores a la 5.0 esto sólo es posible en pantallas que admitan una tarjeta de memoria Compact Flash.
Nota: A partir de la versión 5.0 (inclusive) de Vijeo Designer, se puede utilizar un pen drive USB en forma alternativa a la Compact Flash, para este fin, pero hay que tener en cuenta que:
1. El pen drive tendrá que estar conectado a la pantalla de forma permanente.
2. El pen drive se deberá formatear en sistema de archivos FAT32.
Nota: Para “Incluir el editor de proyecto”, en la memoria de la pantalla, se debe habilitar esta opción antes de realizar la descarga de la aplicación al Panel HMI.
Procedimiento para habilitar la función:
· En las Propiedades del destino (Destino1 en este caso), opción Descargar, habilitar la opción Incluir el editor de proyectos.
Procedimiento para indicar donde se va a guardar el Editor de proyecto.
· Para Compact Flash:En las propiedades del destino, buscar "Ubicación de datos" --> hacer click en "..." --> En Aplicación del usuario elegir la opción Unidad Secundaria.
· Para pen drive USB: En las propiedades del destino, buscar "Ubicación de datos" --> hacer click en "..." --> En Aplicación del usuario elegir la opción Unidad Opcional.
Nota: Si el Inspector de proyecto no está visible, pulsar la siguiente combinación de teclas: Mayúscula+F7 para así poder visualizarlo.