Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué cable se utiliza para comunicar el twido con el citect? ¿Puede ser el mismo cable que utilizo para programar el twido?
El cable a ser utilizado para comunicarse com el Citect puede ser lo mismo que se utiliza para programar el PLC, o sea se puede utilizar el TSX PCX1031 ó el TSXCUSB485+TSXCRJMD25. Lo que va a diferir en una función u otra es la posición de la llave selectora, pues para programar el PLC la llave selectora debe estar en la posición 2 y para comunicar el PLC con el Vijeo Citect la llave debe estar en la posición 3.
Nota. para garantizar que el Citect no quede con el puerto de comunicación tomado, ciérrelo antes de efectuar la transmisión del programa del Twido suite al PLC.
Nota: Hay otros posibles cables de programación para el Twido, pero estos citados son los que se comercializan actualmente. También se puede considerar la adaptación TSXCUSB232+TSXPCX1031.
utiliza para programar el PLC, o sea se puede utilizar el TSX PCX1031 ó el TSXCUSB485+TSXCRJMD25. Lo que va a diferir en una función u otra es la posición de la llave selectora, pues para programar el PLC la llave selectora debe estar en la posición 2 y para comunicar el PLC con el Vijeo Citect la llave debe estar en la posición 3.
Nota. para garantizar que el Citect no quede con el puerto de comunicación tomado, ciérrelo antes de efectuar la transmisión del programa del Twido suite al PLC.
Nota: Hay otros posibles cables de programación para el Twido, pero estos citados son los que se comercializan actualmente. También se puede considerar la adaptación TSXCUSB232+TSXPCX1031.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: