Buscar Preguntas Frecuentes
Los módulos SR3NET01BD y SR3MBU01BD de la gama Zelio Logic ¿comparten la misma área de memoria de acceso (escritura y lectura) de datos?
Sí, los módulos SR3NET01BD y SR3MBU01BD de la gama Zelio Logic comparten la misma área de memoria de acceso (escritura y lectura) de datos.
![SR3MBU01BD SR3MBU01BD](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SR_531_CPFJR16052&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Las palabras de intercambio modbus a las que se puede acceder (lectura/escritura) de un dispositivo Zelio Logic a traves del interface modbus SR3MBU01BD son:
Entradas Modbus:
- J1XT1 (direcciones hexadecimales 0x0010) (direcciones decimales 16)
- J2XT1 (direcciones hexadecimales 0x0011) (direcciones decimales 17)
- J3XT1 (direcciones hexadecimales 0x0012) (direcciones decimales 18)
- J4XT1 (direcciones hexadecimales 0x0013) (direcciones decimales 19)
Salidas Modbus:
- O1XT1 (direcciones hexadecimales 0x0014) (direcciones decimales 20)
- O2XT1 (direcciones hexadecimales 0x0015) (direcciones decimales 21)
- O3XT1 (direcciones hexadecimales 0x0016) (direcciones decimales 22)
- O4XT1 (direcciones hexadecimales 0x0017) (direcciones decimales 23)
Las palabras de intercambio ethernet modbus/TCP a las que se puede acceder (lectura/escritura) de un dispositivo Zelio Logic a través del interface modbus SR3NET01BD son:
Entradas Ethernet:
- J1 (dirección 16),
- J2 (17),
- J3 (18),
- J4 (19).
Salidas Ethernet
- O1 (dirección 20),
- O2 (21),
- O3 (22),
- O4 (23).
Para más información acerca del módulo SR3MBU01BD y las palabras de intercambio modbus, consultar los siguientes documentos adjuntos:
- Zelio Logic Modbus Interface SR3MBU01BD doc1.pdf
- Zelio Logic Modbus Interface SR3MBU01BD doc2.pdf
Para más información acerca del módulo SR3NET01BD y las palabras de intercambio ethernet modbus/TCP, consultar los siguientes documentos adjuntos:
- Palabras Intercambio Zelio Logic Ethernet Modbus TCP IP.pdf