Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de diferencial puedo utilizar para una tensión de 115VAC a 400Hz? LAs caracteristicas del diferencial necesarias son: 4P 50A o 63A a 300mA
No existe en 4P ningún interruptor diferencial iID o bloque Vigi de Acti9 que funcione su dispositivo de test a la tensión de 115V AC, independientemente de las consideraciones de decalaje para el funcionamiento a 400Hz.
La solución es un relé Vigirex RH de 400Hz asociado a una MX y al interruptor automático Acti9 del calibre necesario.
La solución es un relé Vigirex RH de 400Hz asociado a una MX y al interruptor automático Acti9 del calibre necesario.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: