Buscar Preguntas Frecuentes
¿Si alimentamos un variador a 390V AC a la entrada, es posible obtener a la salida una tensión de 400V?
La tensión de salida de un variador de velocidad es PWM, obtenida después de rectificar la tensión senoidal de la alimentación. Una vez rectificada en el bus CC se genera la tensión de salida PWM regulando la anchura de pulsos, pero siempre con un nivel de pico máximo igual a la tensión del bus CC o inferior según el parámetro ULN.
Es decir, la tensión en el bus CC depende directamente de la tensión de alimentación en la entrada y del parámetro UNS (tensión nominal motor) si es que se ajusta a un nivel inferior. Por lo tanto es lógico que la tensión a la salida sea ligeramente (2-3%)inferior a la de entrada debido a todo el proceso de generación de tensión PWM, al propio consumo del variador. Por lo tanto, para obtener 400V a la salida del variador se deberá aumentar forzosamente la tensión a la entrada del mismo.
Por otra parte, para poder medir correctamente la tensión a la salida del variador se debe utilizar un multímetro con función de lectura Vpwm, capaz de calcular correctamente el valor eficaz de este tipo de señales PWM.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: