{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Por qué la pantalla digital de la Micrologic del MasterPacT NT/NW/MTZ y ComPacT NS630b-1600 no se enciende?

La pantalla de la Micrologic no se enciende si no hay al menos 20% de corriente nominal (In) en 3 fases (R,S,T), o 40% de corriente nominal (In) en dos fases, o más de 80% de corriente nominal (In) en una fase. In corresponde al valor máximo de protección térmica del equipo, es decir, si es un NSX630b la corriente nominal (In) es de 630A.

Por lo tanto si no hay ese valor de corriente nominal mínimo (20%, 40% o 80%) como mencionado anteriormente, hay que utilizar una fuente de alimentación externa de referencia LV4544444 por ejemplo si la tensión de entrada es 220Vac:

Power Supply Reference Table

Esta fuente se conecta en los terminales F1-/F2+ del interruptor:

ComPacT NS Wiring Diagram

Adjunto archivo con los datos técnicos del funcionamiento de la pantalla y de la alimentación externa 24 Vcc que se debe utilizar.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Micrologic _ pantalla digital.pdf [240.15 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: