Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las características del nuevo módulo de temperatura MET148-2?
El nuevo módulo de MET148-2 que sustituye al antiguo MET148 puede ser utilizado para conectar 8 sensores de temperatura para la medición y la protección.
Se puede usar 2 módulos MET148-2 con la Sepam serie 40 (recordatorio: sólo 1 módulo con Sepam serie 20)
Se puede usar 2 módulos MET148-2 con la Sepam serie 40 (recordatorio: sólo 1 módulo con Sepam serie 20)
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: