Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo es la configuración del tiempo de retardo de la protección ANSI50/51 del relé Sepam?
La protección ANSI 50/51 en los relés Sepam ofrecen curvas de tiempo independiente y tiempo dependiente que son configurables a través del programa SFT2841
![Protección Tiempo Dependiente Protección Tiempo Dependiente](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009FnsHQAS&oid=00DA0000000abSm)
La protección de tiempo independiente permite elegir valores de retardo en la actuación de la protección de 50ms a 300s, mientras que la protección de tiempo dependiente arranca en 100ms. Si un valor menor a 50ms es configurado, el SFT2841 lo rechaza como sigue abajo:
![SEPAM ANSI 50/51-1 SEPAM ANSI 50/51-1](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009FoBQQA0&oid=00DA0000000abSm)
![SFT2841 SEPAM 20 ERROR DE COHERENCIA SFT2841 SEPAM 20 ERROR DE COHERENCIA](https://ckm-content.se.com/ckmContent/servlet/servlet.ImageServer?id=0151H000009FnsIQAS&oid=00DA0000000abSm)
La protección de tiempo independiente permite elegir valores de retardo en la actuación de la protección de 50ms a 300s, mientras que la protección de tiempo dependiente arranca en 100ms. Si un valor menor a 50ms es configurado, el SFT2841 lo rechaza como sigue abajo:
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: