¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para realizar la inversión de giro de un motor con un ATS48?
Problema
Conexión ATS48

Línea de producto
ALTISTAR

Ambiente
Hardware

Porque
Información Técnica ATS48

Resolución

Para conseguir la inversión de giro del motor con un ATS se requiere de un conjunto de contactores inversores que se deben conectar en el circuito aguas arriba del arrancador. El sistema de control utilizado debe asegurar que el motor se haya detenido antes de cambiar los contactores y reiniciar el giro en sentido contrario. Esta operación no es recomendable para un sistema de frecuencia de oscilación alta, para este tipo de sistemas se recomienda un variador. Adjunto esquema de cableado para un ATS48 con inversión de giro.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Recommended wiring for Forward Reverse Starting of motor with ATS48.pdf [71.55 KB]
Explora más
Producto:
Explora más
Producto: