Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los criterios de empleo y selección de los arrancadores ATS22 y ATS48 de acuerdo a la aplicación?
Problema
Información ATS22
Línea de producto
ALTISTAR
Ambiente
Hardware
Porque
Información Técnica ATS22
Resolución
Los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar un arrancador suave (ATS22 o ATS48) dependen del tipo de aplicación, standard o severa.
El ATS22 ha sido diseñado para aplicaciones standard con la siguiente capacidad de arranque:
- 3.5 In por 40 seg. desde un arranque en frío con un servicio de motor tipo S1
- 3.5 In por 20 seg. con un servicio motor tip S4, basado en un factor de carga de 95%
- El número de arranques por hora standard, con servicio de motor tipo S4, es 4.
- Ejemplo: bombas centrífugas, ventiladores.
Aplicación Standard.
- 4 In por 23 seg. o 3 In por 46 seg. desde un arranque en frío, con un servicio de motor tipo S1.
- 3 In por 23 seg. o 4 In por 12 seg. con un factor de potencia de 50%
- 10 arranques por hora con un servicio de motor tipo S4.
- Ejemplo: Bomba centrifuga.
Aplicación Severa.
- 4 In por 48 seg. o 3 In por 90 segundos desde un arranque en frio, con un servicio motor tipo S1.
- 4 In por 25 seg. con un factor de carga de 50%.
- 5 arranques por hora con un servicio motor tipo S4.
- Ejemplo: Molino
Si el arrancador se va a utilizar en una aplicación standard, sin superar las características de arranque del ATS22, este sería la mejor opción ya que tiene la ventaja de incorporar el contactor de bypass, lo cual ahorra espacio, equipos y cableado.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: