¿Que consumo tiene el motorizado para un interruptor ComPact NSX de 100 a 630A?
Problema:
Se requiere saber el consumo que tiene el accesorio motorizado para un interruptor ComPact NSX

Línea de Producto:
ComPact NSX

Ambiente:
Hardware

Porque:
Características Accesorios ComPact NSX

Resolución:
El consumo es:

En corriente continua Apertura menor o igual a 500 W

En corriente continua Cierre menor o igual a 500 W

En corriente alterna Apertura menor o igual a 500 VA

En corriente alterna Cierre menor o igual a 500 VA

Se adjunta documento en PDF con información adicional.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Motorizado Compact NSX 100-630.pdf [191.3 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: