Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo se obtiene la dirección IP de fábrica de los PLC M340?
Problema
Información base instalada
Línea de producto
M340
Ambiente
Hardware
Porque
Instalación BMX
Resolución
Se deben convertir los últimos 3 octetos en la MAC address del CPU. La IP default siempre empieza con 84
MAC address 00.80.F4.02.EA.6A la dirección IP es 84.2.234.106
02 Hex = 02 Decimal
EA Hex = 234 Decimal
6A Hex = 106 Decimal
Información base instalada
Línea de producto
M340
Ambiente
Hardware
Porque
Instalación BMX
Resolución
Se deben convertir los últimos 3 octetos en la MAC address del CPU. La IP default siempre empieza con 84
MAC address 00.80.F4.02.EA.6A la dirección IP es 84.2.234.106
02 Hex = 02 Decimal
EA Hex = 234 Decimal
6A Hex = 106 Decimal
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: