¿Se puede instalar un enclavamiento mecánico por cable en una transferencia manual con interruptores ComPact NS 800 a 1600Amp?

Problema:
Se requiere enclavar dos interruptores ComPact NS

Línea de Producto:
ComPact NS

Ambiente:
Hardware

Porque:
Características Interruptores ComPact NS

Resolución:
No. El enclavamiento mecánico por cables solo es posible instalarlo cuando los interruptores son del tipo motorizado, para enclavar el interruptor manual se debe colocar un mando prolongado y un enclavamiento por mando rotativo.
Se adjuntan referencias:

33890 > Kit enclavamiento 2 interruptores con Mando Rotativo

33878 > Mando rotativo prolongado estándar para interruptores NS 800 a 1600 A

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: