{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo realizar una reconexión automática en una Protección Diferencial Superinmunizada "si" con los rearmadores ARA iID (A9C70342, A9C70344)?

Actualmente, la gama de protección diferencial Acti9 iID superinmunizada "si" permite la inclusión de un mando eléctrico ARA con reconexión automática.
Con este dispositivo, asociado en la parte izquierda del diferencial, permitirá reconectarse hasta un máximo de 15 intentos en un determinado tiempo. Las referencias de los mandos eléctricos ARA para los diferenciales iID Acti9, son:
- Ref: A9C70342 - Reconectadora ARA para iID de 2P
- Ref: A9C70344 - Reconectadora ARA para iID de 4P

Como ejemplo, un iID si modelo 2 x 40 x 30 mA con reconexión automática serían las siguientes referencias:
- Ref: A9R61240 - iID 2P 40A 30mA A-SI
- Ref: A9C70342 - Reconectadora ARA para iID de 2P

¿Cómo realizar una reconexión automática en una Protección Diferencial Superinmunizada "si" con los rearmadores ARA iID (A9C70342, A9C70344)?




Se adjunta manual de referencia de los mandos ARA iID donde se detallan las principales características (dimensiones, conexionado, ...)
Si queremos realizar un rearme automático del diferencial debemos tener el ARA iiD configurado de la siguiente forma:
Conmutador en AUTO
Puente entre Y1 y P
¿Cómo realizar una reconexión automática en una Protección Diferencial Superinmunizada "si" con los rearmadores ARA iID (A9C70342, A9C70344)?
¿Cómo realizar una reconexión automática en una Protección Diferencial Superinmunizada "si" con los rearmadores ARA iID (A9C70342, A9C70344)?
Para realizar una comprobación de funcionamiento del ARA iID simplemente pulsamos el botón de test del ARA.

Si el equipo está correctamente conectado, como hemos visto antes, el equipo rearmará pasados unos 10 segundos:
¿Cómo realizar una reconexión automática en una Protección Diferencial Superinmunizada "si" con los rearmadores ARA iID (A9C70342, A9C70344)?
¿Cómo realizar una reconexión automática en una Protección Diferencial Superinmunizada "si" con los rearmadores ARA iID (A9C70342, A9C70344)?


¿Cómo se comporta un mando motorizado con reconexión automática ARA ante un corte+regreso de tensión?
Si se desconecta la alimentación de un mando motorizado con reconexión automática ARA, el producto no cambiará su posición.

Para los reconectadores automáticos ARA, en el caso de producirse un disparo del iID por una corriente de fuga a tierra, el ARA intentará reenganchar automáticamente el iID asociado tras un tiempo de retardo, si está en modo Auto, con Y1 conectado a la línea, con un limite de 15 operaciones de reenganche.

Si no hay una corriente de fuga a tierra, pero si, se produce una pérdida de tensión en la alimentación del ARA (230Vac entre los terminales P y N) durante la operación de reconexión (incluido el tiempo de retardo), el ARA intentará volver a cerrar el iID cuando vuelva la tensión (si sigue en las condiciones descritas anteriormente: modo automático, Y1 conectado, y se hayan realizado menos de 15 operaciones de reenganche).

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
EAV3943701-00_HD.pdf [1.34 MB]
Explora más
Producto:
Rango:
Explora más
Producto:
Rango: