¿Qué dirección IP por defecto tienen los M241, M251, M258?
La dirección IP por defecto para todos los equipos es 10.10.xx.yy donde xx son los penúltimos números de la Mac en formato decimal y yy son los últimos números de la dirección MAC en formato decimal.
Por ejemplo: MAC=00-80-F4-0A-09-DF es  IP:10.10.9.223

Existe una sola excepción para los TM251MESE donde:
Ethernet1:11.11.xx.yy
Ethernet2:10.10.xx.yy

Schneider Electric Argentina

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: