Disyuntores Motor P25M - ¿Sirven como protección magnetotérmica en motores monofásicos?
Los disyuntores motor modelo P25M son sensibles a una pérdida de una fase (según IEC 60.947-4-1), por tanto disparan en menos de 2 horas si se detecta una corriente 1,15 superior a la intensidad nominal regulada en las 2 fases o no detecta corriente en la tercera.
Por dicho motivo, para la conexión de estos disyuntores con motores monofásicos, es necesario seguir el esquema que se detalla a continuación, conectando dos de los polos en serie. (Véase imagen adjunta)
P25M conexión motor monofasico

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
P25M - Conex. Motor P-N.jpg [30.38 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: