Buscar Preguntas Frecuentes
Recomendaciones de instalación del TI - transformador de intensidad - en una bateria de condensadores.
Es necesario la instalación de cable, como minimo de 2,5 mm
- se instalara en el disyuntor de cabecera de la instalación y en la fase 1. ( Porque la fase 2 y fase 3 son las tomas de tensión para el funcionamiento de la bateria de condensadores )
- se instalara en el disyuntor de cabecera de la instalación y en la fase 1. ( Porque la fase 2 y fase 3 son las tomas de tensión para el funcionamiento de la bateria de condensadores )
Verificación de la correcta conexión de la fase 1 de la batería:
Cerciórese de que la fase 1 de la batería sea conectada a la fase sobre la cual se ha instalado el TI.
En caso de duda conecte un voltímetro entre el borne L1 del equipo y la fase donde está el TI. El voltímetro debe marcar 0 V; si no es así, cambie el TI a la fase adecuada, o mantenga el TI en su sitio y permute los cables de potencia de alimentación de la batería hasta alcanzar la posición deseada.
Es conveniente realizar todas las operaciones descritas, que deben ser llevadas a cabo cumpliendo con las normas de seguridad vigentes, y bajo la responsabilidad de una autoridad competente.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: