Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo verificar la comunicación con un esclavo conectado al puerto modbus serie de la EBX510?
1º Configurar los parámetros de comunicación del modbus serie de la comx510.
2º Configurar los parámetros de comunicación y el ID en el esclavo modbus. 9600, none, 1 stop. ID=1.
3º Cablear el modbus: D0- (master-EBX510) DO- (slave) D1+(master-EBX510)D1+ (slave).
4º Realizar un test de modbus con el esclavo modbus. En nuestro caso vamos a leer la frecuencia en el registro 3110 en formato float32 (según indica el mapeado de modbus del slave).
Ver pdf adjunto con los pantallazos de la configuración.
2º Configurar los parámetros de comunicación y el ID en el esclavo modbus. 9600, none, 1 stop. ID=1.
3º Cablear el modbus: D0- (master-EBX510) DO- (slave) D1+(master-EBX510)D1+ (slave).
4º Realizar un test de modbus con el esclavo modbus. En nuestro caso vamos a leer la frecuencia en el registro 3110 en formato float32 (según indica el mapeado de modbus del slave).
Ver pdf adjunto con los pantallazos de la configuración.
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: